Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM, LMK04828, LMK04826, DAC38J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38J84EVM 主题中讨论的其他器件: LMK04828、 LMK04826、 DAC38J84
工具与软件:
您好!
我们计划使用我们的 JESD IP 证明多 DAC 同步。 当前设置包括两个 DAC38J84EVM 板、一个 LMK4828评估板和一个 EFINIX Titanium FPGA 评估板。 我附上了设置图供参考。

- 我们计划使用外部 LMK04828/LMK04826评估板、因为它可以为辅助 LMKK 生成所需的相位对齐型时钟和频率参考设计。
- 分频器复位将用于为次级 LMK 生成同步器件时钟和参考频率。
- Sysref:连续/脉冲 Sysref 将从主 LMK 生成。 (对于5Gbps、Sysref 频率= 3.90625 MHz)。
- 次级 LMK 将在 ZDM 模式下运行以生成同步器件/采样时钟和参考频率。
- 辅助 LMK 不会生成任何 sysref。 它会将传入的同步信号转发到 Sysref 路径。 因为路径中存在 D Flipop。 来自主 LMK 的外部同步在转发到输出之前与辅助 LMK 的 VCO 相位对齐。
- 我们将使用两根 FMC 公头转母头电缆将这两个 DAC EVM 连接到单个 EFINIX 评估板。
- 单个 EFINIX 评估板中将有两个独立的 JESD204B TX IP、两个独立的 DAC38J84 EVM 中的两个 JESD204B Rx IP 将接收来自两个 JESD TX IP 的传输数据、然后在示波器上进行检查。
因此、在继续之前、我们要确认当前的测试方案是否可行、我们正在考虑进行正确的检测。
可以使用此设置测试多 DAC 同步吗?
如果我们遗漏了内容、敬请告知。