This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4129:有关 ADS4129使用的咨询

Guru**** 2525650 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1470015/ads4129-inquiry-regarding-ads4129-usage

器件型号:ADS4129

工具与软件:

您好、TI 专家

客户计划使用 ADS4129。

-应用: 超声波美容设备,用于测量皮肤厚度

Q1) ADS4129的输出信号是并行 LVDS 和并行 CMOS 输出、我想将此输出信号连接到 MCU。 但是、似乎没有可以接收并行 LVDS 信号的 MCU。

   在本例中、如何连接 ADC 输出信号?

Q2) 您可以推荐使用 MCU 或处理器来连接 ADS4129的输出信号吗?

Q3) 如果上述方法不起作用、我查看了其他 ADC 产品、它们具有不同的输出信号类型(例如、串行 LVDS、串行 CMOS、JESD204A、JESD204B)。 请指导我如何将这些产品连接到 MCU。

Q4) 我是否可以将串行 LVDS 信号连接到 MCU 的 PECI 端口作为替代方案?

Q5) 当 ADC 和 MCU 正常连接时、是否有办法检查转换数据是否正确?

请检查。 谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这些高速器件需要 FPGA 来接收数据。 由于没有微控制器能够接收任何高速(>10MSPS)器件的数据吞吐量、因此我们无法支持任何微控制器。  

    谢谢、Chase