This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82902:对封装的澄清

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467783/tpsm82902-clarification-on-package

器件型号:TPSM82902

工具与软件:

大家好!  

我对在 我的其中一个设计中使用 TPSM82902感兴趣。
数据表中 指出  TPSM82902是一款 MicroSIP 转换器模块。  

本视频(https://www.ti.com/video/5401423991001) 概述了电源模块的构造。 根据此、MicroSIP (BGA 格式)将包含电容器、MicroSIL (QFN 格式)将包含电感器。

 进一步阅读 TPSM82902的数据表并查看其图纸、封装说明和3D 模型时、 TPSM82902似乎是 MicroSIL、而不是 MicroSIP。  

这是正确的、还是遗漏了?  

提前感谢您。

此致、
Kosta Kotsis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kosta

    我们的同事正在农历新年、请期待我们的回应会延迟。

    谢谢。

    BRS

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kosta:

    MicroSIP (BGA 格式) 和 MicroSIL (QFN 格式)都属于 MicroSIP 系列。

    谢谢!

    Colin