This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:为 SMU 项目选择 ADC 和运算放大器提供帮助

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1469756/ads8588s-assistance-in-selecting-adc-and-op-amp-for-smu-project

器件型号:ADS8588S

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我叫 Mahdi T. Al-Marhoon 我是一名高级电气工程学生 Cu Boulder . 我目前正在从事我的 Capstone 高级项目、这是一个 16通道源测量单元(SMU) . 我们项目的规格如下:

  • 四象限运算
  • 12个 DUT 通道
  • 1%的精度
  • 电压:±12V
  • 电流:±5μA 至20mA
  • DUT 电阻范围:0.5Ω- 1MΩ Ω
  • 4线测量
  • SVMC、SCMV 和 Sweep 模式

我一直在广泛寻找一个 模数转换器和运算放大器 但找不到合适的元件。

我们的主要要求包括:

  1. ADC 至少 16位分辨率 可以处理的输入范围 ±12V .
  2. 示例 :必须操作 12伏 和支持 ±20mA 输出电流。

如果 德州仪器(TI)能提供符合这些规格的建议、我将不胜感激。 您的指导对于帮助我们为我们的项目选择正确的组件将是非常宝贵的。

感谢您的时间和支持。 我期待您的答复。

此致、
Mahdi T. Al-Marhoon
高级电气工程学生
科罗拉多大学博尔德分校

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mahdi!  

    欢迎来到 TI E2E 论坛! 听到您的 Capstone 项目是非常令人兴奋的、我很乐意提供帮助!  

    ADS8588S 无疑是一个不错的选择、但我们还有一些其他 ADC 选项、这些选项至少具有16位 ADC、能够±12V (具有和不具有一些额外配置)!  

    我有一些后续问题:  

    • 您是否设计了电流和电压路径?
      • 是否计划使用电流分流器? 或您认为电流测量的方法是什么?
      • 您是否希望输入直接进入 ADC? 通常、我们建议使用附加电路来驱动 ADC 的输入、但在集成该器件时也有一些选项。  
      • 您的力路径是什么样子的?  
    • 您提到16个通道、是否可以使用2个以上的器件(2x16通道或4x8通道等)?
      • 您是否希望对每个通道的电流和电压同时采样?
    • 是否需要考虑速度/时序/响应时间?
      • 您是否需要快速 ADC 或者采样率较慢是否可以?
      • 当为力电路选择运算放大器时、这也会很有帮助。

    我们有一些资源可以帮助回答这些问题、希望它不会太让人不知所措!  

    文档 谈论的是 PLC 监控器而不是 SMU、但存在一些与电压/电流测量侧重叠的情况、以及更高的通道数。 该表比较了一些器件具有的不同类型的 ADC、输入配置和一些附加功能。 我们的 高精度实验室 ADC 系列 也介绍了这些信息  

    我们还有这种其他 资源 、其中以方框图的形式显示了一个 SMU、提供有关具有不同功能的器件的建议、以及指向我们的一些参考设计的链接。

    对于运算放大器选择、我会说对于 ±12V 和~Ω±20mA、也有大量的选项。  我建议查看您想要实现的速度/响应时间、精度和稳定性、然后我们可以联系运算放大器团队的同行、也可以在 OpAmp E2E 论坛上发布类似的问题。  

    此致、  

    Yolanda