This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:使用卫星项目

Guru**** 2390640 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1469860/ads1015-q1-use-satellite-project

器件型号:ADS1015-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

我们要将 ADS1015-Q1用于卫星项目。

是否对卫星上的使用有任何限制?

根据我们的理解、该器件不具备释气和辐射防护。

我们希望确认、对于航天应用中使用汽车级产品、TI 是否存在任何使用限制。

此致、

木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toru:  

    不存在任何限制。 但是、TI 不能保证在 指定工作环境之外使用的产品的功能。 在 TI 汽车和商业产品的特定工作环境之外、应考虑航天。  

    我们提供两种增强型航天塑料 ADC、非常适合 LEO 应用 ADC128-SEP 和 ADC168-SEP  、我们还提供其他适用于 MEO/GEO 应用的耐辐射产品。

    所有其他航天级精密 ADC 产品均可 在此处找到。   

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您对航天 ADC 的回答和信息。

    此致、

    木村彻