This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:将 RTD 与 ADS131M08配合使用

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM, ADS1220, ADS131M08, ADS131M08EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1469800/ads131m08evm-using-a-rtd-with-the-ads131m08

器件型号:ADS131M08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131M08ADS124S08、ADS124S08EVM 、ADS1220

工具与软件:

您好!

我们正在开展一个项目、计划使用几个  ADS131M08 ADC 来监控 器件不同部分的多个电位器。 为了减少要购买的不同器件的数量、我们还想使用 ADS131M08 来监控几个 RTD、这些 RTD 用于监控器件内部关键点的温度。 我们购买了 ADS131M08EVM、以便测试各种部件是否能按预期工作、但我们遇到了一些问题、必须在布线中采取变通办法来解决这些问题。

我想解决的当前问题是使用 ADS131M08EVM 读取 RTD。 为此、我们的一位工程师设计了一个惠斯通电桥(使用1K Ω 电阻器、PT1000 RTD、J1轨道上的两个内部1K Ω 电阻器、JP1上的引脚3-4上的跳线)、我们将其连接到   ADS131M08EVM 上的 J1端口。 不过、使用此方法并不能获得良好的结果(误差可能是由我们的公式之一造成的)、而是试图修正 设计用于 RTD 的 ADS124S08上的误差。

我的问题是:使用 ADS131M08和 ADS131M08EVM 读取 RTD 时的建议设置是什么 ? 根据使 ADS131M08与 RTD 一起工作所需的时间、改为使用 ADS124S08进行温度检测是否会更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    ADS131M08没有 RTD 测量所需的内部 IDAC 电流源。  ADS124S08是用于压力和温度测量(包括 RTD)的出色器件。

    ADS124S08EVM 是一款很适合  使用 RTD 进行温度测量的 EVM、用户指南介绍了将 RTD 与 EVM 结合使用的详细信息和连接。

    《RTD 测量基本指南》 是另一份很好的应用报告、可供工程师了解 RTD 测量。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛、非常感谢您对我们 ADC 的关注。

    我的同事 Dale 是正确的、目前测量 RTD 的最常见方法是使用恒定电流源来激励 RTD。 我们的许多传感器测量 ADC (如 ADS1220或 ADS124S08)都集成了这些激励电流源、使客户能够轻松地进行测量。

    不过、在电桥配置中测量 RTD 也是一种有效的方法、过去更常用到这种方法。 这样做的好处是、您无需构建恒流源、并且可能会获得稍好的温度分辨率。 但在这种情况下、您需要三个精密的低漂移电阻器。

    如果您的温度测量精度和分辨率要求不是很高、那么您也可以通过简单的电阻分压器配置来测量 RTD。 您可能也会测量电位器。

    对于电桥配置、您使用了什么电压、并使用 ADS131M08 EVM 来激励电桥?
    您可能为此测量选择了高增益。 如数据表的"建议运行条件"表中所述、该器件在使用高增益时有一些输入限制。
    当使用增益>= 8时、正负输入端的绝对输入电压需要<(AVDD - 1.8V)。
    对于3.3V AVDD 电源、这意味着您将不得不使用小于= 3V 的电桥激励电压、否则您将不会满足 ADC 的输入电压范围要求。

    此致、
    Joachim Wuerker