Other Parts Discussed in Thread: AFE4490
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4490 工具与软件:
您好!
我们在其中一个设计中使用 AFE4490。 我们对 LED 使用推挽配置和共阳极连接。 我们面临着检测 LED 短路的问题。 主要是连接在 TXP 和驱动器之间的 LED。 我们使用由 TXP 控制的 IR LED。
在推挽配置中 LED 诊断如何工作? 为了使 LED 短路检测正常工作、我们是否需要做任何额外的事情?
谢谢。此致
Dattatraya