This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:逻辑输出类型

Guru**** 2842820 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1468879/ads114s08b-logic-output-types

器件型号:ADS114S08B

工具与软件:

您好!

ADS114S08B 的输出是哪些类型、推挽式或开漏式? 我正在考虑设计 DOUT 的有线或连接、将多个器件连接到单个 SPI 总线。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugimoto、您好!

    ADS114S08B 输出为推挽式

    您可以通过组合 DIN、DOUT 和 SCLK 信号、然后为每个器件使用单独的 CS 来将多个器件连接在一起

    或者、您可以将 DIN、CS 和 SCLK 连接在一起、然后为每个器件建立单独的 DOUT 线

    无论在哪一种情况下、假设每个器件在同一时刻开始转换、您都只使用一条器件的 DRDY 线路来确定转换何时完成

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    非常感谢您的答复。

    我的理解是否正确、即 DIN、DOUT 和 SCLK 信号可以通过同一总线共享、并且 CS 和 DRDY 信号应独立使用每个器件(因此、无法使用 DOUT/DRDY 双功能输出来指示"数据就绪")? 如何通过命令将 START/SYNC 引脚保持为低电平的情况以及/或通过多路复用器选择 DOUT 信号的情况?

    Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugimoto、您好!

    我的理解正确、DIN、DOUT 和 SCLK 信号可以通过同一总线共享、并且 CS 和 DRDY 信号应独立使用每个器件

    您可以使用单个 DRDY 引脚、不必全部使用。 如果您在同一时间开始对所有 ADC 进行转换、DRDY 引脚应大致从高电平转换为低电平。 因此、一个 DRDY 引脚就足够了、只要您在随时钟移出数据之前添加一些缓冲来解决任何较小的器件间延迟

    或者、您可以对所有 DRDY 信号使用与门等器件。 然后、 与门将指示所有 DRDY 信号何时 从高电平转换为低电平。

    如何通过命令控制转换并将 START/SYNC 引脚保持为低电平的情况

     是的、这也没有问题

    或者使用多路复用器选择 DOUT 信号的情况?

    您也可以执行此操作

    这个问题没有一个正确的答案、您可以选择很多选项

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    好的。 感谢您的详细解释。

    Akira