This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:如何在 Linux 上使用 PHI?

Guru**** 2867110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131M08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1468777/ads131m08evm-how-to-use-phi-on-linux

器件型号:ADS131M08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131M08

工具与软件:

我们希望在遥感应用中使用 ADS131M08来升级数据流(数千个单元)。

怀疑论者需要一些真实的数据来帮助量化收益。

捕获这些真实数据的捷径是将 ADS131M08EVM & PHI 与我们的 Debian 12主机结合使用。

为此、我们购买了8个 ADS131M08EVM。

如今、人们发现、除非我们让 Windows 运行 EVM 应用程序、否则 PHI 不会应用 EVM_DVDD。 实际上、EVM_DVDD 在应用退出后消失。

我们迷路了吗? 或者是否有办法使其工作?

谢谢

Clark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Clark、

    欢迎来到 E2E 论坛。  

     来自 PHI 卡的 EVM_DVDD 由 EVM GUI 软件控制。 每种类型的 ADC EVM 都有自己的 GUI 软件。 GUI 软件仅在 EVM 中的信息与 GUI 软件中的信息匹配后才启用 EVM_DVDD。

    GUI 不支持 Linux 操作系统、而且在没有 PHI 卡详细信息的情况下开发自己的软件也不容易、因此 一个好的解决方案是使用您自己的微控制器、开发您自己的可以在 Linux 上运行的软件。

    当您使用自己的微控制器(而非 PHI 卡)与 ADS131M08EVM 进行通信时、您可以将外部3.3V 电源连接到 EVM_DVDD 的测试点 TP1、即 ADS131M08的 DVDD (IOVDD)。 还需要在 JP12的引脚2上为 EVM 上 ADS131M08单元的 AVDD 提供外部3.3V 电源。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale;谢谢您。 已经解决了电源连接与数据表之间的混淆问题。 除非您有其他建议、否则我们将考虑使用 MCP2210收发器。

    谢谢

    Clark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    我没有使用此 收发器、但只要收发器具有标准 SPI 接口、ADS131M08就可以正常工作、而 ADS131M08则可以与3.3V DVDD 配合使用。

    如果您有任何关于 ADS131M08的其他问题、请告诉我、谢谢。

    BR、

    戴尔.