This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3649:ADC3649供货情况

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3649, ADC3669EVM, TSWDC155EVM, ADC3669

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1469198/adc3649-adc3649-availability

器件型号:ADC3649
主题中讨论的其他器件: ADC3669EVM、 TSWDC155EVM、 ADC3669

工具与软件:

我们计划在此芯片上建立新的数字转换器设计。 (每块电路板4个芯片、每年100个以上芯片)

什么时候可以买到芯片?

相关评估板何时可供使用?

此致、

 Alexander Rath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    ADC3649已发布、可通过网站 TI.com 获取。

    对于 EVM、请使用 ADC3669EVM 进行评估。

    此收发器还与 TSWDC155EVM 配套购买。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

     谢谢-我能看到。  是否有办法判断这些商品何时会再次供货?

    此致、

     Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    它们都应该有库存。 您看到其中一个不是、还是两个都不是?

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

     从我的角度来看、这两种解决方案似乎都缺货:

    ADC3649

    ADC3669EVM

    TSWDC155EVM

    ... 我需要决定我们的设计是否基于这个芯片,在接下来的两个星期。 -我们必须在 Q2结束时提供至少40..50个样品数量。 评估板将于3月...  

    此致、

     Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我认为这不是问题。

    我可以查看 TSWDC155、现在可能需要重建。

    ADC3669今天刚到货、如果您现在下单、那就可以顺利通过。

    ADC3669 IC 的样片数量演示。 它已完全发布、因此应该不会有任何问题。

    如果您需要、我可以向我们的营销组发送电子邮件。 请告诉我。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    还有大量 TSWDC155EVM 库存可供订购。

    谢谢!

    Rob