This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:原理图审阅请求

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467466/ads1294r-schematic-review-request

器件型号:ADS1294R

工具与软件:

您好!

我正在ADS1294R 上开发一个 ECG 系统 bae2e.ti.com/.../ads1294R.pdfsed、以实现干电极 ECG 采集、呼吸测量和起搏器检测。

如果您能 通过查看我的原理图来支持我、那会很好。

提前感谢您的帮助。

此致、

Pierrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您发帖。  

    原理图看起来基本正确! 只是简单评论一下:

    1. 我相信低通滤波器之后、LA 和 RA 的网络名称中只有一个拼写错误。 应该将"LAF_RLD"重命名为"LAF"吗? "RAF_RLD"问题相同。
    2. 不应存在从 RLDOUT 到 RLDREF 的连接。 这将在 RLD 放大器周围产生正反馈。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    非常感谢您花时间查看我的原理图并提供该反馈。

    我非常感谢您的帮助。

    祝您度过美好的一天!

    此致、

    Pierrick