This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1285:热电耦仪表调查

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1470270/ads1285-thermocupler-meter-survey

器件型号:ADS1285

工具与软件:

你(们)好

我们想为热耦合器设计一个仪表、旧的设计是 ADI/AD7780

我们希望设计下一代产品规格、如下所示

您有什么建议吗?

谢谢

2通道

ADC:引脚可编程、24位增益 16或32

 R θ TYPE和S 型分辨率为 1℃

测量范围:

J-TYPE (0.1°)-210°C 至1200°C ( -346°至2192°)

K-type (0.1°)-200°C 至1372°C (-328°至2501°)

T 型(0.1°)-250°C 至400°C (-418°至752°)

E-type (0.1°)-150°C 至1000°C (-238°至1832°)

N-type (0.1°)       -200°C 至1300°C (-328°至2372°)

R-type (0.1°)  0°C 至1767°C (32°至3212°)

S-TYPE (0.1°)  0°C 至1767°C (32°至3212°)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    ADS1285不是进行热电偶测量的最佳器件。  它虽然可以使用、但针对地震监测进行了优化。

    对于最高分辨率和高达38ksps 的数据速率、 ADS1262 将是理想选择。

    另一个绝佳选择是 ADS124S06、它支持24b 和高达4ksps 的数据速率。

    这两个 ADC 都具备支持热电偶测量所需的一切。  此外、我建议查看以下有关温度测量的应用手册。

    热电偶测量基本指南(修订版 A)

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用