This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9218:共模抑制比

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1469341/ads9218-common-mode-rejection-ratio

器件型号:ADS9218

工具与软件:

您好!

对于 ADS9218、我看到电气规格要求模拟输入的共模电压必须处于 Vocm +/- 0.05mV 范围内、如果 Vocm 超过此范围、则该 ADC 的模拟内核将关断。 如果不超出此范围、ADC 的共模抑制比是多少? 我在 ADS9218数据表中找不到 CMRR 的规格、我想知道如果 ADC 共模输入电压与 Vocm 值相差10mV 或20mV、我们预计将对数字化样本产生什么样的影响。

好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、  

    对于延迟、我们深表歉意

    这是一个很好的问题、请允许我内部审查、我会回来回答您。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、  

    ADS9218的典型 CMRR 为66dB。 这应在下次更新时添加到数据表中。  

    感谢您的耐心等待、  

    Yolanda