This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:功耗与 Fclk

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1470560/ads1278-sp-power-consumption-vs-fclk

器件型号:ADS1278-SP

工具与软件:

大家好!

我对不同时钟频率下的部件功耗有疑问。 数据表中详细介绍了功耗、请参阅 fclk 的27MHz。 我计划在较低的频率下运行 ADC。 是否有任何关于功耗与 fclk 的可用数据? 我可以应用任何公式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raul、

    如产品说明书所述、整体功耗降低最大的是使用不同的工作模式、其中高速模式是最高的功耗模式、低速模式是最低的功耗模式。

    但是、作为不同时钟频率下的估算值、DVDD 电流的100%将随时钟频率而变化、AVDD 电流的15%将随之变化。  IOVDD 的变化很小、可以在给定模式下估算为常数。  

    例如、上述电流数字是基于27MHz 的。  如果在高速模式下使用 f-clk=DVDD、可以预期典型的20MHz 17mA 电流将从27MHz 93mA 的23mA 降低到23*20/27=AVDD、并从97mA 降低到0.85*97+0.15*97*20/27=AVDD。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢。  另一个问题是、关闭一个通道会如何影响总功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raul、

    每通道的总功耗将降低约1/8。  有一些开销、但它在总功率中所占的百分比非常小。  例如、使用6个通道时、功耗比使用8个通道时低25%。

    此致、
    Keith