This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:关于 ADS1261EVM 的电源设计

Guru**** 2791755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1471090/ads1261evm-regarding-the-power-design-of-the-ads1261evm

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1261

工具与软件:

嗨、团队:  

我有关于 ADS1261 EVM 的三个问题。

1.LM27762DSSR (U5)安装在 EVM 上、对吗?

2.EVM 上用于从外部为 ADS1261提供±2.5V 电压的电路似乎未实现。 是否可以从外部输入±2.5V?

3.我认为评估板上的电源是从5V USB 生成的。 是否可以从外部(例如从开关电源)提供5V 电压?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    对您的问题的回答:

    Unknown 说:
    LM27762DSSR (U5)安装在 EVM 上、是吗?

    正确

    似乎没有实现在 EVM 上为 ADS1261从外部提供±2.5V 电压的电路。 是否可以从外部输入±2.5V 电压?[/QUOT]

    是的、您可以 在外部应用+/-2.5V 电压。 您需要移除下面交叉的元件、然后将信号应用到圈出的测试点。 请注意、默认情况下、这些测试点未安装在电路板上、但它们在 EVM 上进行了标记

    您还需要确保 S1设置到正确的位置(为+/-2.5V)

    [报价 userid="612118" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1471090/ads1261evm-regarding-the-power-design-of-the-ads1261evm "]我认为评估板上的电源由5V USB 生成。 是否可以从外部(例如从开关电源)提供5V 电压?

    是的、请参阅以下原理图部分。 您要安装跳线 JP4 (表中显示为 JP10)、然后将电压施加到 EXT_5V 网络。 或者、您可以直接将电压施加到 JP4的引脚2 (+5V 网络)。 您还需要移除电阻器 R95

    -Bryan