This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28EVM:LMK04826

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM, AFE58JD28EVM, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1471054/afe58jd28evm-lmk04826

器件型号:AFE58JD28EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J50EVM、、、 LMK04826

工具与软件:

我使用的是 AFE58JD28EVM+TSW14J50EVM 测试环境。

在 AFE58JD28EVM 评估板中、sysref_SerDes 信号来自 LMK04826 sdclkout3、但为什么在 LMK04826寄存器初始化(将0x10E 寄存器初始化为0xF1)时、sdclkout3的输出会关闭? 奇怪的是、为何仍然正确收集数据。

尽管已初始化 FPGA_SYSREF 以启用、但在信号关闭时、可以正常对超声波数据进行采样。

请帮助解释这些问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要 Sysref 才能实现确定性延迟、如果没有这种捕获、可能会起作用。