This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:当电极断开时出现"failure"

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1458306/ads1298-seems-to-be-malfunction-appear-when-electrodes-becom-detached

器件型号:ADS1298

工具与软件:

您好!

让我问你,你对这种现象似乎是"故障",如下所示。

 - 当使用 ADS1298的 CH1和 CH4测量 ECG 时,当 CH1+电极分离时,CH1输出中会出现 R 波。

 - R 波的振幅很小,但它足够大,导致医生误诊情况。

 - 这种现象不会发生在传统的 ECG 放大器(由运算放大器和仪表放大器组成)。

我想这个问题也可能是由于 AD1298的内部电路(相当多路复用器)造成的。

你会告诉我你对这种现象的想法吗?

我附加了寄存器设置值、请进行检查。

如果可能、我想提供"MUX"的详细方框图。  

感谢您的大力支持。

此致、e2e.ti.com/.../ADS1298-register-setting-Jan7-2025.xlsx

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    感谢您访问论坛! 由于 Ryan 目前不在办公室、因此预计会有延迟。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    感谢您的答复。

    我明白了、让我等待 Ryan-San 的回复。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    情况如何?

    我期待得到您的支持。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、铃木山、

    感谢您在我不在办公室时的耐心等待。

    当只有一个电极断开连接时、ADC 通道的输出可能会显示 ECG 波形。 您是否注意到一个电极断开时通道输出发生的直流电平变化? 根据每个输入引脚的共模、当只有一个电极断开连接时、可以在大直流共模电压之上看到小交流信号。 对我来说、这并不表示器件有问题。 相反、固件应监测每个输入的导联脱落状态、并在一个或两个电极断开连接时忽略通道数据。

    器件数据表的图25和29详细说明了内部 MUX 和 PGA 电路。

      

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan-San:

    非常感谢您的回复!

    我不知道。

    此致、

    Takumi