This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:缺少采样范围

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1470490/ads8684-sampling-range-missing

器件型号:ADS8684

工具与软件:

使用您的 ADS8684A4通道 AD 采集芯片、我们会遇到以下问题。
使用内部基准电压(测量值为4.086V)的硬件
1、配置范围0-SPI、当输入电压小于1.5V 时、2.5 × VREF 读取采集的电压值为0、1.5V-10V 采集正常。
2.配置范围±2.5 × VREF、当输入电压输入小于-7.117V 时、SPI 读取收集的电压值为0、-7V -+10V 收集正常。
3、包括其他范围±1.25 × VREF、0 1.25 × VREF、±0.625 × VREF、0 0.625 × VREF 都有这个常见的问题,测量范围小于值的15%是不能测量的,测量范围大于值的15%是可以测量的。
原理图如下所示

使用 SPI 通信、警报和 SPI 通过隔离芯片连接到 MCU。
该软件如下所示:

设置每个通道的采集范围、并为自动采集设置四个通道。

轮询读取四个通道 AD 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  请提供一些其他详细信息-如果可能、可以提供更清晰的原理图以及 ADC 输入之前使用的输入驱动器电路的任何详细信息。  原始数据显示模拟输入电压与从 ADC 接收的输出代码之间的关系。  SPI 接口的逻辑分析仪或示波器图、其中显示了 SCLK、CS、SDI 和 SDO。

    提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,也请尽快提供我要求的其他细节。