This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:我们可以在 ADS7038Q1EVM-PDK 中评估 TLA2158吗?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038Q1EVM-PDK, ADS7038, TLA2518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1470425/tla2518-can-we-evaluate-tla2158-in-the-ads7038q1evm-pdk

器件型号:TLA2518
主题中讨论的其他器件:ADS7038ADS7038Q1EVM-PDK

工具与软件:

团队成员、您好!

在将 ADS7038Q1EVM-PDK 中的 ADS7038替换为 TLA2158后、是否可以评估 TLA2158?
因为这两个寄存器映射从0x0到0x12似乎相似

此致、
山崎昭久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamazaki-San:

    是的、TLA2518应与 ADS7038Q1EVM-PDK 兼容、除非修改或尝试访问 TLA2518缺少的寄存器可能会导致错误。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel-San、

    感谢您的答复。
    我明白了。

    此致、
    山崎昭久