This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:输入电路配置

Guru**** 2505555 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1462292/afe4960-input-circuit-configuration

器件型号:AFE4960

工具与软件:

你(们)好

我对 AFE4960的输入电路配置有疑问。

我通过参考 AFE4960 EVM 用户指南文档第33页上的 ECG 和呼吸部分电路图配置了 ECG 和 RESP 输入端子。

我想了解​​连接到每个输入端子的电阻器和电容器值的用途是什么?

用于滤波吗? 还是用于保护患者?

为什么​​选择这些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wonnyoung:

    感谢您发送编修。  

    电极与 AFE 输入引脚之间的串联元件是用于患者和 AFE 保护的示例输入网络。 ECG 输入使用100kΩ 来限制直流电流、并联电容器可以短接较高频率下的热噪声。 还显示了附加的1kΩ 电阻器和输入二极管以增强 ESD 保护。 呼吸输入采用交流耦合、 因此应保持较低的电阻以提高呼吸通道的噪声性能、同时保持 ESD 保护。

    此致、

    Ryan