This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:如果测试需要样片。

Guru**** 2773385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1471587/dac38j82-if-samples-required-for-testing

器件型号:DAC38J82

工具与软件:

您好!

您能给我提供以下 IQ 示例吗?

我们计划在2221模式下操作 DAC。

使用内插4以2400MHz 对 DAC 进行采样。

我们希望用 NCO 从 FPGA 生成300 MHz 信号。

请提供 DAC 设置:配置。

此致、
Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    请使用适用于此器件的数据表和可下载的 DAC GUI 进行适当配置。

    浏览完所有文档后、如果仍有问题、请告知我们。

    谢谢!

    Rob