This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J23EVM:无法配置 ADC 和放大器;使用 ADC3000 GUI 的 LMK04828

Guru**** 2924640 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC34J23EVM, ADC34J23, TPS62080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1469032/adc34j23evm-unable-to-configure-adc-lmk04828-using-adc3000-gui

器件型号:ADC34J23EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828ADC34J23TPS62080

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

我正在使用 ADC3000 GUI、以便对 ADC34J23和 ADC34J23EVM 上的 LMK04828进行编程。 不过、更改 GUI 中的任何设置或使用"Low Level View"->"Load Config"加载任何配置文件都对硬件没有影响:无论是 LMK04828芯片还是 ADC。 奇怪的是、当加载配置文件时、GUI 窗口会显示"Operation Successful"、但 LED D4不会开启、设置更改也不会生效(通过使用示波器测量时钟输出进行验证)。

我已验证硬件跳线设置:

在468 mA 为5V DC 时、EVM 的电流消耗在整个过程中保持恒定。

您可以帮助我调试什么可能会阻止芯片编程?

我期待收到您的回复。

Sukhdeep Oberoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Sukhdeep、

    您是否使用板载 LMK 设置? 还是应用外部采样时钟?

    您使用的是哪种数据采集板? TSW14J56TM

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    • 我打算使用板载 LMK04828生成 ADC 采样时钟(LMK DCLKOUT0)、FPGA GBT 参考时钟(DCLKOUT2)和 FPGA JESD 内核时钟(DCLKOUT8)、并按照"3.5. 测试设置连接(板载 LMK04828时钟)"(ADC3xJxxEVM 用户指南(SLAU579D))。
    • 我没有 TSW14J56数据采集板、但我使用的是 Xilinx Zynq XC7Z030SBG485 SoC、并将 TI-JESD204 IP 作为 Rx 器件。

    如果您需要有关设置的更多详细信息、请告知我。

    此致、

    Sukhdeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Sukhdeep、

    感谢您发送编修。

    您能否使用示波器探测时钟输入、以确保获得所需的采样频率?

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我已经探测了 LMK 时钟输出、却没有获得所需的采样频率、这就是问题:不管在 ADC3000 GUI 中芯片是如何配置的、设置都不会在硬件上生效。 我也尝试从"Configuration Files"文件夹加载预设配置、但都没有可用。

    此致、

    Sukhdeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的确认。

    可能适合通过原理图进行故障排除。

    100MHz 振荡器是否板载且已通电?

    如果是、LMK 的引脚44上是否有时钟信号?

    另外、确保 GUI 实际上在与 ADC 通信、您能否验证 ADC 是否可以断电?

    您的实验室工作台电源上的电流应该会发生变化。

    请告诉我。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您执行详细的故障排除步骤。

    1. 100 MHz 振荡器板载且已通电。 我已在 LMK (Oscin_n)的引脚44上测量并确认时钟输入存在:

    2.使用 GUI、我执行了板的全局关闭操作、这样并没有改变电流消耗(仍然处于468 mA 状态)、尽管选中了相应的复选框并且 ADC 寄存器0x15读取操作给出了值0xFF。

    3.另外作为一项简单的测试、我在重新启动 GUI 并对 ADC 板下电上电后在低级视图中执行"全部读取"操作、GUI 会为 ADC 和 LMK 的所有寄存器返回0xFF 值。 此后、我无法在 GUI 中更改任何设置或直接写入任何寄存器地址。

    很明显、GUI 无法与 ADC 和 LMK 通信、您是否可以建议执行任何其他调试步骤? 我正在使用 ADC3000 GUI 版本1.2 (构建日期:2022年02月23日)。 是否有更高版本的 GUI?

    此致、

    Sukhdeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sukhdeep、

    如果从产品网页下载了 GUI、这是最新的 GUI 版本。 我假设您已经这么做了、对吧?

    接下来、我要将 USB 电缆从 PC 或笔记本电脑直接连接到 EVM、以确保它在与 EVM 通信。 请这样做、不要使用 USB 集线器。

    我还将确保从电源向 EVM 提供足够的电流。 我会将 EVM 电流设置为3A、5V。

    最后、检查所有电源、确保每个电源域具有正确的电压。

    请告诉我您发现了什么。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    1. 是的、我已经从产品网页下载了 GUI。
    2. 我已经尝试将 USB 电缆直接从我的笔记本电脑连接到 EVM、很遗憾、结果没有改变。
    3. 如前所述、无论电源中设置了何种电流限制、即使使用 GUI 对电路板执行全局断电、电路板的电流消耗也保持468 mA。
    4. 最后、我检查了 LDO 稳压器输入端和输出端的电压、没有发现任何关键偏差(测量的电压以橙色标记):

    此致、

    Sukhdeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我想补充一点、两个 TPS62080降压转换器(U8和 U11)的 PG 引脚处于逻辑0电平。 这是否指向电路板上的电源完整性问题?
    我期待收到您的回复。

    此致、

    Sukhdeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sukhdeep、

    感谢您提供所有的细节和尝试一些东西。

    让我在我们的实验中设置这个 EVM、并进行一些测试、以查看可能的问题。

    请给我几天时间回复。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sukhdeep、

    我想您要转到 GUI 上的"Common"选项卡并选中"global power"复选框?

    请提供建议。

    我有一段时间来快速设置它、并且只安装了 GUI、USB 连接可以很好地工作。

    当您点击全局断电引脚时、您应该会看到 EVM 上的电流下降100mA 左右。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    是的、正如之前的交流中提到的、我转至 GUI 中的"Common (常见)"选项卡并选中"Global Power Down (全局关闭电源)"复选框。

    但是、电流消耗也不会降低一点、表明 GUI 无法与硬件正确通信。 奇怪的是、在 GUI 中每次写入操作后、"Operation Successful (操作成功)"显示在 GUI 窗口的左下方。  
    我在板上探测了 FT245R 的 SCLK 和 SDA 输出、它看起来正常工作(我尚未使用 LA 验证 SDA 上正在发送的实际串行数据)。  
    与信号连接的下一个硬件是 CPLD。 是否有任何快速方法可以测试 CPLD 是否正常工作?

    此致、

    Sukhdeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sukhdeep、

    您能给我发送一张您电路板的图片吗? 我想看看是否有跳线出现问题、可能会导致出现这种情况。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    以下是电路板图片:

    此致、

    Sukhdeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sukhdeep、

    从我可以说的角度来看、这看起来很好。

    我可以向您发送另一个 EVM、以尝试查看这是否可以解决该问题。

    如果您对此持开放态度、请告诉我、我将离线联系您。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。 是的、我们真的要尝试使用另一个 EVM 来看看它是否可以解决该问题。  

    此致、

    Sukhdeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sukhdeep、

    好的、听起来不错。 我将关闭此帖子、请留意我的电子邮件。

    此致、

    Rob