This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9219EVM:预期为正时、ADC 值为负

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9219, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1470876/ads9219evm-negative-adc-values-while-expected-positive

器件型号:ADS9219EVM
主题中讨论的其他器件:ADS9219THS4541

工具与软件:

大家好、我得到了以下测量结果

平均分量 代码24位
0 FFD5C0 FFEB40 FFF9C0
0、1. EC7340 EC3F00 EC7280
0、2. D8E180 D8E980 D91300
0、3. C58800 C5B1C0 C5A600
 
// data_format =二进制补码
 '{8'h0D16'h2002

使用单端 AINAP;AINAM 跳线 JP7置位
我仔细检查了导线极性
为什么会得到负值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!  

    您的命令和连接看起来没有问题、问题似乎出在 THS4541输出与 ADS9219的连接方式上。 其作用是使测量反相。 这可能是设计电路板时的疏忽。  

    此致、  

    Yolanda