This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7908:失调电压

Guru**** 2811865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1470914/amc7908-offset-voltage

器件型号:AMC7908
主题中讨论的其他器件:AMC7904

工具与软件:

嗨、团队:

数据表指定的输出失调电压为24mV。 我们编程了3.51V、但测量到3.62V 的输出。 我们如何解决该问题?

VDD 和 VCC 5V

VIO = 3.3V

Vss = GND

DAC0输出电容器- 10pF

CLAMP1-10nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    您是打算将其置于 AMC7904标签下吗?  

    启动时、DAC0输出设置为 CLAMP1。 您的钳位电压是多少? 此外、如果是拉电流或灌电流、DAC 输出可能会发生变化。 测试电压时、确保输出端没有任何负载。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播

    1. 是 AMC7904下的标签  

    CLAMP1=0

    DAC0和 CLAMP1引脚未连接到任何负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    好的、听起来您将获得真正的 DAC 输出。 您如何将值写入 DAC? LUT 是否关闭? 如果 LUT 开启、DAC 输出将被温度修改。 请告诉我、您写入 DAC 以获取输出的顺序。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    是的、 实际 DAC 输出、我在直接模式下写入 DAC、因此 LUT 关闭。

    谢谢

    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    您是否可以在上电后发送发送发送器件的命令? 我想检查是否所有内容都正确发送。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    当然、我会安排下周的活动

    谢谢

    Anoop