This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:IC 的编程入门

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1458391/lmp92066-getting-started-with-the-programing-of-the-ic

器件型号:LMP92066

工具与软件:

您好、Erin、  
在我的用例中、在 PA 关断序列期间、我要使 DAC0的 DAC 电压介于-3.7V 至-5V 之间。 我可以使用 I2C 为-5V 写入 DAC 值、并通过将 DRVEN0引脚保持为高电平来将 DAC0的输出为-5V、而不是将 DRVEN0引脚设置为低电平以获得 DAC0的输出。
基本上、我不想让 DRVEN0引脚太低而在输出端得到-5V 的电压。 我希望 DRVEN0引脚为高电平。

谢谢。此致、
Vaishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    可以、您可以通过"OVRD_CNTL"寄存器执行此操作。 该寄存器可让您忽略温度软件、从而允许您向 DAC 写入任何想要的值。  

    您需要将覆盖数据写入寄存器0x0B、0x0C、0x0D、0x0E (如果需要-5、您需要写入全 F)。 然后、您可以启用覆盖 寄存器0x08数据0x02。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。
    因此、我假设通过 I2C 线路将电压值从-3.7V 更改为-5V 不会出现任何问题、从而使 DRVEN0引脚保持高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    正确。 但是、请确保在启用覆盖之前更新 DAC 覆盖数据、因为默认情况下代码为0x000、这会导致 DAC 输出0V。 您甚至可以在上电序列期间对 DAC 覆盖代码进行编程、对于断电序列、只需启用覆盖即可驱动-5V 输出。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    我观察到、其中一个 GaN 模式偏置控制器的 FETDRV0输出在器件上电期间未提供-5V 的输出。 它提供0V 作为输出。 其中、相同偏置控制器的 FETDRV1可在初始上电期间提供-5V 的电压。 此外、 两个使能引脚(DRVEN0和 DRVEN1)由微控制器单独驱动、并且这两个引脚在上电期间都被设置为0V。 为什么 FETDRV0在初始加电期间不提供-5V 的输出?

    但通过 I2C 对器件进行编程后、可以在两个 FETDRV 输出端看到所需的电压。 (即-3.7V 和-2.8V)以及通过 I2C、我可以对器件进行编程并在 FETDRV0和1引脚上获得-5V 输出。
    您能帮我解决这个问题吗?


    谢谢。此致、
    Vaishak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    如果 DRVEN0引脚接地、则应将 FETDRV0引脚钳制到 VSSB。 您是否能够向我发送您要发送的 I2C 事务以获取-5V 输出?

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    很快就会向您发送交易信息。  
    此外、如果 DRVEN 引脚保持悬空、FETDRV 会出现什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    如果 FETDRV 引脚悬空、则信号可能读取为高电平。 如果引脚在启动时可能悬空、我建议安装一个弱下拉电阻器将引脚接地。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    无论如何、该引脚在启动期间会驱动为低电平。 另外、您能告诉我此 IC 是否进行了任何类型的软件复位吗? 我们仅在此电路板上观察到此情况。 其他板正常。

    谢谢!
    Vaishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    为确保起见、最好在启动期间探测 DRVEN 引脚。 如果只是此板、则可能是该引脚上的驱动器有问题。 除此之外、同时探测 FETDRV 引脚也可以很好地观察开启行为。

    我已经附加了软件复位寄存器:

    谢谢!
    Erin