This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:针对4通道 CCD 传感器的 ADC 建议

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1470429/vsp5610-adc-recommendations-for-4-channel-ccd-sensor

器件型号:VSP5610
主题中讨论的其他器件:VSP5612

工具与软件:

您好!

我选择 VSP5612作为应用中4通道 CCD 传感器的模数转换器。 我发现这款 ADC 是多年前推出的、想知道它是否适合新设计。 此外、 您是否还有其他非常适合4通道 CCD 传感器的 ADC 建议?

提前感谢。

青少年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未成年、

    感谢您发送编修!

    VSP5612仍然激活并正在生产中。 TI 没有停产该器件的计划。

    您可以使用以下链接查看您可能感兴趣的其他 CCD/CIS 成像 AFE:

    https://www.ti.com/data-converters/integrated-special-function/ccd-cis-imaging-afes/products.html

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、

    感谢您的答复。

    我正在寻找的 ADC 应该具有4个通道、采样率应超过15MSPS/通道。 我查看了 CCD 和 CIS 成像 AFE 目录、发现 VSP5612和 VSP5622可满足我的要求。 由于 VSP5622现在已经停产、因此 VSP5612似乎是唯一的选择。  

    CCD 用于需要高精度 ADC 的 OCT (光学相干断层成像)项目。 VSP5612是否适合高精度应用? 如果我不在乎相关双采样(CDS)功能、那么它比标准 ADC 表现出更出色的性能吗?

    此致、

    青少年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未成年、

    我会发送一封包含更多信息的电子邮件。 我们可以进一步的线下讨论。

    Shane