This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2541:STM32连接

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2541, ADS5295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1471719/tlv2541-stm32-interfacing

器件型号:TLV2541
主题中讨论的其他器件: ADS5295

工具与软件:

尊敬的 TI 支持者:

我发现高采样率 ADC ( >= 100Msps) 12位可与 STM32连接。
我找到了 SPI ADC、但它无法 接近100Msps。 100Msps 或更高版本使用 LVDS/CMOS 方法、我不知道如何与 STM 连接。

请提供您的建议。

谢谢!
Long Le

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long

    SPI 接口无法在这些高速下保持数字信号完整性、因此、如果具有 SPI 接口、您不会看到速率为100MSPS 或更高的任何 ADC。 我不认为 STM32 能够 为您的 ADC 提供足够快的时钟来使您 也能够实现这些采样率。 您能否再次发布此问题并告知 ADS5295器件型号、以便高速 ADC 团队的成员能够查看此问题并满足您的要求? 您发布此信息的 TLV2541器件的最高速率仅为200kSPS。

    此致、
    Joel