This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:-250mV 至-320mV 和250mV 至320mV 的直流精度参数是什么

Guru**** 2388460 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M25, AMC1306M05
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1470544/amc1306m25-what-is-the-dc-accuracy-parameter-from--250mv-to--320mv-and-250mv-to-320mv

器件型号:AMC1306M25
主题中讨论的其他器件: AMC1306M05

工具与软件:

你(们)好

 我想        !最坏情况下计算中-250mV 至-320mV 和250mV 至320mV 的直流精度参数、您能否提供此参数?谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与保持在建议的工作条件范围内相比、器件的 FSR 和削波电压之间的区域将降低精度、但应该相似。 这不是我们在数据表中指定的值。 您的系统的精度要求是什么?

    此致、
    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       TUE  要求  小于2.5mV 的高 TUE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法保证性能超过 FSR、因为它超出了建议的运行条件并且未超出规格。 如果您计划在削波范围内进行测量、我建议调整您的分流电阻器大小、使输入处于可接受范围内、从而确保满足您的精度要求。 您的应用是什么? 您的电流检测范围是多少?

    此致、

    EVA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的应用是什么?  PMSM 电机 相电流采样

    您的电流检测范围是多少? --- 分流电阻 值为 4mΩ、电机峰值电流为77.48A、 AMC1306M25 输入 最大值  77.48*4.01=313.1mV  )、分流电阻器精度1%(考虑 ADC 精度 、我不想看到 它落后于 320mV  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会建议调整分流电阻器的大小、使 AMC 器件的输入不超过250mV。 3mΩ、-3.2mΩ 就可以很好地工作了。 选择分流电阻时、务必还要考虑功耗。  

    另外、对于77A 等较高电流、您也可以考虑 AMC1306M05。 其输入电压为50mV、通常用于较高的电流。  

    此致、

    EVA