This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10D1500:ADC 的最大模拟输入(以 dBm 为单位)

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1471760/adc10d1500-maximum-analog-input-to-adc-in-dbm

器件型号:ADC10D1500

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在尝试了解 ADC 的模拟输入规格。 数据表(运行额定值)中提到了以下规格

我可以考虑到 ADC 的最大输入可以是13.638dBm (考虑具有100E 差分阻抗的4.3Vp-p)吗?

如果上述情况不正确、我是否能够知道在安全条件下可向 ADC 提供的最大模拟输入功率?

在这里保持共模意味着什么?

这里的占空比是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    您能够差分驱动模拟输入的最大输入为+8.93dBm (2.5V 差分、具有100欧姆差分)。

    这维持了这些模拟输入引脚的共模输入电压、即1.25V+/-150mV。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您澄清我的问题。  

    您能否提供一些关于占空比(即10%、0 - 2.5V)的见解?

    它是否与模拟信号的脉冲导通周期有关?

    我们有一项要求、即此 ADC 在 ADC 的平衡-非平衡变压器之前可能承受最大+15dBm (50 Ω SE)的功率。

    您能否建议使用与此 ADC 兼容的合适保护器件、该器件可以在 ADC 的安全限制范围内达到上述范围、同时在正常运行(即<-1.078dBm)期间保持 ADC 的性能。

    谢谢、此致、

    Santanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santanu:

    许多客户在 ADC 之前使用钳位二极管或限制器电路。 Marki Microwave 确实有一些解决方案、但一些客户也有自己的设计。

    至于占空比、DS 基本上说 ADC 的模拟输入可以在施加90/10%或更低的占空比情况下处理更高的电压电平/Abs 最大值。 未完全施加直流或100%。 因此、如果器件定期超出范围、这是一种管理相对于绝对最大额定值的超范围输入信号的更好方法。

    此致、

    Rob