This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:DAC39RF10 EVM 中的 SPI 接口

Guru**** 2973670 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10, DAC39RF12EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1472456/dac39rf10evm-spi-interface-in-dac39rf10-evm

器件型号:DAC39RF10EVM
主题中讨论的其他器件:DAC39RF10、 DAC39RF12EVM

工具与软件:

我们尝试在 DAC39RF10 EVM 中使用 SPI 接口、在 FPGA 中未接收到 DAC 输出信号。 SDO、SCLK 探测并发现没有问题。 在 U34-2引脚上测量到 SDI 信号、但在 U34-4引脚上未观察到信号。

请说明使用 SPI 接口与该 DAC 通信的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是当前 EVM 上的错误。  用户指南中指出这一问题将在即将推出的 DAC39RF12EVM 上修复。

    此致、

    Geoff