This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:afe58jd48

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1471186/afe58jd48-afe58jd48

器件型号:AFE58JD48

工具与软件:

大家好、我有几个问题要问您:

问题1:复位以读取寄存器、例如读取0xDF、读出为0xC700、而不是默认值;

问题2:操作寄存器失败、例如写入0xDF 的0x0040、读取为0xC740;

问题3:在寄存器控制进入 ADC 页之后、写入寄存器的值在读取后是0值、例如0x2a 0x0800、读出为全零。 总体处理过程如下:将0x0005写入0x12 (进入 ADC 页面)、将0x0800写入0x2a (写入值)、将0x0000写入0x12 (退出 ADC 页面)、将0x0005写入0x12 (进入 ADC 页面)、将0x0002写入0x00 (进入读取模式)以及将0写入0x2a。

问题4:控制寄存器0xC5读写成功、这是否是操作问题。

问题5:进入测试模式、由于硬件 SPI_DIG_EN 已暂停、您只能使用寄存器0x29进入测试模式吗?

以上是我的问题,请回复,谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。  

    问题1至2和4:

    您是否也只是在0xDF 寄存器或其他 VCAregister 中看到了问题?

    问题3:  

    阅读时、请选择一个需要读取值的页面。 当前您正在选择两个页面进行读出。 但在这种情况下,它不应该有重要的,因为两个页面写入相同的值。并且读出从两个页面是相同的。  

    进入测试模式、由于硬件 SPI_DIG_EN 已暂停、您只能使用寄存器0x29进入测试模式吗?

    您的意思是 DEMOD 吗? 要写入 DEMOD 寄存器空间,我们需要使用 SPI_DIG_EN 。