This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:请求获取 DAC39RF10EVM 的用户手册和设置指南

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1471936/dac39rf10evm-request-for-user-manual-and-setup-guide-for-dac39rf10evm

器件型号:DAC39RF10EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 论坛:

我们有一个带有 FMC 和 FMC+连接器的 DAC39RF10EVM 评估板、我们需要使用 NCO 和 DDS 执行 DAC 的频率输出测试、验证 DCA0上的输出。

您能否提供此电路板的用户手册并说明以下几点?

  1. 输入信号:
  • 该电路板上的 LMX 和 LMK 所需的输入信号是什么?
  • 这些信号的建议频率输入是多少?
  1. GUI 用法:
  • 我们如何配置和使用 GUI 并使用 NCO 和 DDS 控制 DAC 设置?
  1. Xilinx 评估板兼容性:
  • 哪个 Xilinx 评估板适合连接 DAC39RF10EVM 来测试 JESD204?
  • 我们可以将 TI 的 JESD IP 用于此电路板吗? 如果支持、请提供有关使用 USB 或 SPI 提出问题的指导。
  1. 参考设计:
  • 如果可以、您可以分享参考设计、也可以将我们引导至高速数据转换器应用工程师以获得进一步的帮助?

 

这些信息将极大地帮助我们高效地设置和测试电路板。 期待您的支持。

 

此致、
Balu