This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:LVDS 输出格式

Guru**** 2646555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1471202/lm98620-lvds-output-format

器件型号:LM98620

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户将 LM98620视为6ch AFE。 他们对 LM98620的 LVDS 输出格式有疑问。

这是位格式表"表10. 位格式"中的"7.5.8 LVDS 串行化"(LM98620数据表第39页 )、了解6通道输入(OSR1/OSG1/OSB1/OSR2/OSG2/OSB2)和位格式之间的对应关系并不简单。
在该表中、Tx6-0具有 R[0-9]、B[0-9]、G[0-9]、GPI[1-5]。
可以理解、虽然嵌入了每种颜色的10位数据、但在表格中只生成6个通道中的3个。
这是否意味着其余三个通道将在下一个 CLK 周期(像素 N+1)出现?

像素 N :   Tx[6-0]: TXOUTxx OSR1/OSG1/OSB1
像素 N+1:Tx[6-0]:          OSR2/OSG2/OSB2

此外、理解 GPI 引脚的 H/L 状态输入在 GPI[1-5]的位中嵌入为1/0是否正确?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其余三个通道 在下一个 CLK 周期(像素 N+1)将退出。  我们建议您使用实际系统进行验证。

    BR、

    Norikazu