This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7280:输出锁存

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1472220/ads7280-output-latching

器件型号:ADS7280

工具与软件:

如果我快速启动电源、有时输出会锁存到 Vref 或0伏。 我还注意到、如果我将其关闭几秒钟、比如15秒、那么器件可以正常工作。  

我通过写入0b1110111111110尝试了软件复位。 但是、即使在关闭电源并在15秒后再次重新启动后、器件仍始终显示为0伏。 我还尝试写入0b1111 1111  以设置为默认值、但情况仍然相同。  

请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎得到解决。 根据关于 past thread 的建议、我执行了两次软件复位、然后设置默认 CFG。 器件现在工作正常。 总之将持续测试器件、了解是否存在任何问题。