This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:SPI 通信 AMC131M03Q1

Guru**** 2813465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1470036/amc131m03-spi-communication-amc131m03q1

器件型号:AMC131M03

工具与软件:

您好!

正确配置寄存器(CLK_DIV 和 DCDC_CTRL)并验证 HLDO_OUT 上的电压是否稳定后、我用15V 为模拟侧供电、并接收到以下数据:"0x00 0x05 0x07 0x00 0xDE 0xEE 0x39 0x18 0xC3 0x89 0xF0 0xCD 0x11 0x9A C7 "。  我还通过发送 RREG 命令验证了寄存器是否正确配置。 此外、 我检查了诸如 RESET 的标准命令。  

有人能帮我解密数据吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kassoumov:

    您是否能够发送更清晰的图片、我无法阅读您上面发送的图片?

    [报价 userid="641001" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1470036/amc131m03-spi-communication-amc131m03q1 "]我用15V为模拟端供电

    这话具体是什么意思?  该器件将最高5.5V 的电压用于低侧电源。

    [报价用户 id="641001" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1470036/amc131m03-spi-communication-amc131m03q1 "]以下数据:"0x00 0x05 0x07 0x00 0xDE 0xEE 0x39 0x18 0xC3 0x89 0xF0 0xCD 0x11 0x9A C7[/QUOT]

    这是什么命令的响应?

    谢谢。