This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:5引线应用

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1473223/ads1293evm-5-lead-application

器件型号:ADS1293EVM

工具与软件:

团队成员、您好!

代表我的客户发布:

我期待5导联 ECG 设置。 通常、我们从 INA 读取为 LA-RA。 但我想要的结果只是 LA 的值。 这意味着我需要将 RA 的值设置为零。 因此、LA-0=LA。 我想将 RA 引线连接到零电压。 但我看到了一个选项、如断开通道中的导联。 因此我想知道我是否断开 INA 的负电极 RA 将得到 RA 的值为零,这样我就得到所需的结果,即 LA 的值。
此致、
Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    您能否分享客户姓名?

    为了获得最佳性能、应针对具有相同共模电压和噪声的输入测量所有电极。 通常、这意味着测量一对差分电极、使共模信号抵消。 在这种情况下、我建议将 RLDOUT 信号路由到所需的 INx 引脚、并使用与负电极相同的信号连接到 INA。  

    此致、

    Ryan