This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:有关 SCLK 与主时钟同步的问题。

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1472937/ads131m08-question-about-sclk-synchronization-to-master-clock

器件型号:ADS131M08

工具与软件:

大家好、

我的一个客户将为其后续产品评估 ADS131M08。

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。
以下句子在 ADS131M08数据表第22页的8.3.5时钟和电源模式部分进行了介绍。
"为了获得最佳性能、调制器采样时钟必须与串行数据时钟(SCLK)同步。"

这是强制性的吗?
他们检查了  ADS131M08 EVM 原理图。 但他们认为主时钟尚未与 SCLK 同步。   

问题2:
如果 主时钟 未 与 SCLK 同步、发生了什么情况?
那么数据转换准确度会变差?

问题3。
为了获得更高的转换精度、最好使用主时钟和 SCLK 的哪种连接?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kazuya Nakai59、

    对您的问题的回答:

    [报价 userid="190215" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1472937/ads131m08-question-about-sclk-synchronization-to-master-clock "]

    以下句子在 ADS131M08数据表第22页的8.3.5时钟和电源模式部分进行了介绍。
    "为了获得最佳性能、调制器采样时钟必须与串行数据时钟(SCLK)同步。"

    这是强制性的吗?
    他们检查了  ADS131M08 EVM 原理图。 但他们认为主时钟尚未与 SCLK 同步

    [报价]

    这不是必需的。 实际上、我们用于生成所有数据表参数的特性评估板包含一个用作 ADC 时钟源的晶体、即 SCLK 和 ADC 时钟不同步。 因此、您应该能够使用异步时钟实现数据表性能

    [报价 userid="190215" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1472937/ads131m08-question-about-sclk-synchronization-to-master-clock "]如果 主时钟 未 与 SCLK 同步、发生了什么情况?
    数据转换准确度将变差?
    [/QUOT]

    不可以、除非您使用的时钟具有极高抖动或极低精度。 但这种情况不太可能发生

    Unknown 说:
    为了获得更高的转换精度、最好使用哪种主时钟和 SCLK 连接?

    我将通过对另外两个问题的回答来回答这些问题

    -Bryan