This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:ADS8689实现

Guru**** 2930810 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1473148/ads8689-ads8689-implementation

器件型号:ADS8689

工具与软件:

您好!

我们正在使用 ADS8689重新设计现有的设计、以保持现有的模块规格。

以下是规范和实现详细信息。  

输入信号范围:   1至5V、0至5V、0至10V、–10至10V、4至20 mA

最大额定输入: 电压输入:±15V 电流输入:±30 mA

输入阻抗: 电压输入1M Ω、电流输入:250欧姆

ADC 规格: 器件型号 AD7683R (16位、100Ksps)。

 

我们计划使用 ADS8689进行重新设计时、需要支持 以实现  ±30 mA 的最大额定电流输入。

通过上述实施(移除仪表和调节运算放大器)、我们可以达到绝对最大输入规格。

此致
Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我不确定您要找的是什么。   ADS8689具有可用于选择输入电压范围的寄存器、因此应该可以(至少部分)简化模拟输入上的信号路径。  当前的"滤波器电路"是什么样子的?  我一时想不出为什么需要更改该电路才能使用 ADS8689、而不是上文提到的另一个 ADC。