This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:紧急请求下载正确的 TI-JESD204-IP

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-JESD204-IP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1470250/adc12dj5200rfevm-urgent-request-for-correct-ti-jesd204-ip-download

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
Thread 中讨论的其他器件:TI-JESD204-IP

工具与软件:

你(们)好

我之前申请并下载了 TI-JESD204-IP;但是、我似乎选择了不正确的文件、因为我收到的文件与我实际需要的文件不同。 您是否能够提供正确的版本?

此外、当我尝试继续处理新的下载请求时、状态仍为"Access Pending (访问挂起)"、无法进行下一步操作。 客户支持团队建议我与您联系以寻求进一步的帮助。

这件事极为紧迫、我将非常感谢你的迅速支持。

提前感谢您的帮助。

此致、
可能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tabe、

    您正在寻找什么以及得到了什么? 您能否详细说明您的意思、"我可能选择了错误、因为我收到的文件与我实际需要的文件不同"

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric

    我打算使用 12位、双通道、16通道 配置、我之前提到过 表6-23. 并要求进行以下设置:

    • FS [GSPS]= 5
    • 抽取= DDC 旁路
    • 数据速率[MSPS]= 5 (错误地写为5000)
    • JMODE = 41
    • 通道速率= 8.25Gbps

    但是、我下载的文件似乎配置为 单通道8通道 、与我的预期设置不匹配。

    根据数据表、 表6-29. 列表 JMODE 31 12位、双通道、DDC 旁路、16通道 、while 表6-30. 说明了 JMODE 41 8位、单通道、8通道 .

    假设我应该要求这样做是正确的吗 JMODE 31 但呢?

    此致、
    可能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    运行 ADCxxDJxx00RF EVM GUI 后、我了解到我要实现的 JMODE 是 JMODE 41。

    我之前申请的是 JMODE 41的参考设计。

    您能否确认此参考设计是否将 VCU118配置为与 JMODE 41一起运行?

    最好的海鲜饭

    可能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了负责人的回复。 感谢您的支持。

    此致、

    可能