This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7052:SPI 读取具有24个时钟周期、而不是18个周期

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1473196/ads7052-spi-read-with-24-clock-cycles-instead-of-18-cycles

器件型号:ADS7052

工具与软件:

您好!

我想知道是否严格意义上只需要将 SPI 时钟切换18次即可进行测量。  我的设计有一个 Atmel Mega 328、它只能以8的倍数切换 SCK。  我尝试了对 SCK 位和读取 MISO 进行比较、在24和18个周期之间进行比较、并且以任一方式获得相同的读数。  我之所以要问、是因为我在测量中遇到了严重错误、并试图将其作为可能的原因来消除。

此致、

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  对于 ADS7052、每次传输使用24个 SCLK 时不会出现问题-这只会降低您的最大吞吐率。