This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7852:来自顶部标记的生产日期代码确认请求(SO 331633)

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1473065/ads7852-date-code-confirmation-request-from-top-marking-so-331633

器件型号:ADS7852

工具与软件:

技术支持团队、您好!

客户希望确认他们收到的部件型号为 ADS7852YB/250的生产日期代码。

您能否检查顶部标记并告知正确的生产日期代码? 谢谢。

此致、

Dan Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    从第二行开始-"21"为年/月、因此很可能是2022年1月。