This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:有关 AFE58JD48EVM 的多 ADC 同步的查询

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826, AFE58JD48EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1470147/afe58jd48evm-query-regarding-multi-adc-synchronization-for-afe58jd48evm

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828、LMK04826

工具与软件:

您好!  

我们计划使用我们的 JESD IP 来证明多 ADC 同步。 当前设置包括两个 AFE58JD48EVM 板、一个 LMK4828评估板和一个 EFINIX Titanium FPGA 评估板。 我附上了设置图供参考。

  • 我们计划使用外部 LMK04828/LMK04826评估板、因为它可以为辅助 LMKK 生成所需的相位对齐型时钟和频率参考设计。  
  • 分频器重置将用于为次级 LMK 生成同步器件时钟和参考频率。
  • Sysref:连续/脉冲 Sysref 将从主 LMK 生成。 (对于5Gbps、Sysref 频率= 3.90625)。
  • 次级 LMK 将在 ZDM 模式下运行、以生成同步的器件/采样时钟和参考频率。  
  • 辅助 LMK 不会生成任何 sysref。 它会将传入的同步信号转发到 Sysref 路径。 因为路径中存在 D Flipop。 来自主 LMK 的外部同步在转发到输出之前与辅助 LMK 的 VCO 相位对齐
  • 我们将使用两根 FMC 公头转母头电缆将这两个 ADC EVM 连接到单个 EFINIX 评估板。  
  •  EFINIX 评估板中将有两个单独的 JESD204B RX IP、从两个 JESD RX IP 捕获的数据将在 BRAM 中捕获、然后在 Wavevision 上检查。  

因此、在开始之前、我们希望确认当前的测试方案是否可行、并且我们正在考虑进行正确的检测。
是否可以使用此设置测试 multidac 同步?

如果我们遗漏了内容、敬请告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitin:

    我会查看这篇文章并很快回复。很抱歉延迟回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来很好。 以下是一些建议

    1) 1)长度匹配 clk 和 sysref 信号  

    2) 2)器件之间的长度匹配时钟  

    3)你在使用 TX_TRIG 吗? 如果您使用的是 DEMOD/TEST PATCH ,这是在设备间对齐数据所必需的。 这也需要在整个器件之间保持一定的长度