This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:时钟树:CDCM1802组件的用途

Guru**** 2900670 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM1802, AFE58JD48EVM, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1472471/afe58jd48evm-clock-tree-purpose-of-the-cdcm1802-component

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件:CDCM1802、、 LMK04826

工具与软件:

您好!

我想了解 AFE58JD48EVM 的时钟树:CDCM1802组件的作用是什么?

FPGA 和 AFE 之间的 JESD 接口是 子类1配置。

LMK04826有两个时钟输出:一个是名为 FPGA GTX (120MHz)的120 MHz 时钟、另一个是名为 LMKADC CLK 时钟(480MHz)。  然后、使用 CDCM1802元件对 LMK ADC CLK 时钟进行4分频 、以实现 AFE 的 ADC 时钟(120MHz)。

我知道 LMK04826可以生成120 MHz 时钟。 为什么 AFE ADC 的时钟不直接连接到 LMK04826组件的输出端?  我不明白为什么 CDCM1802是强制性的。

谢谢!

杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CDCM1802 不是必需的。  CDCM1802 用于生成单端时钟以及分频时钟。 但不使用此单端时钟。