This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1114L:ADS1114和 ADS1114L 的差异

Guru**** 2504385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1114L, ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1471788/ads1114l-difference-between-ads1114-and-ads1114l

器件型号:ADS1114L
主题中讨论的其他器件: ADS1114

工具与软件:

您好!

我正在检查 ADS1114和 ADS1114L 之间的 b/w 差异。
根据这一特性、输入数字电平似乎是不同的。
但是、根据两个数据表、数字输入的定义如下所示。

ADS1114L:GND 至3.6V
ADS1114:GND 至5.5V

因此、从这个角度来看、ADS1114L 似乎包含在 ADS1114中。
什么是真正的区别? 那么、ADS1114有什么优势呢?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    ADS1114和 ADS1114L 的区别在于数字输入电平 VIL 和 VIH、您可以在"电气特性"表中找到它们。

    越来越多的客户要求在1.8V I2C 总线上操作 ADS1114。 因此、我们发布了具有调整后的 VIL 和 VIH 电平的 ADS1114L。 通过这种方式、您可以使用 I2C 总线上带有上拉电阻器的 ADS1114L 来提供1.8V 电压。 然而、ADS1114L 本身仍需要>=2V 的 VDD 电源。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joachim-san:

    感谢您的答复。
    我理解了这两者之间的区别。
    不过、我对 ADS1114L 的 VIL 规格有一个问题。

    根据数据表、最大 Vil 定义为0.25V。 我认为与标准 CMOS 相比、这很小(根据我的理解、一般的 SCL/SDA 为0.3或0.35 * Vdd。)
    您是否没有任何与此规格相关的问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    正确、I2C 和 SPI 的传统 VIL 和 VIH 电平通常与电源成比例。
    但是、由于我们无法在低于2V 的电压下操作 ADS1114、因此我们设计出了能够在1.8V I2C 总线上操作器件的解决方案。 在这种情况下、我们使用固定的阈值、而不是比例式阈值。 TI 的多个团队已经完成了类似的工作。 我们看不到任何与此相关的问题。

    此致、
    Joachim Wuerker