This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2548-IPWR:EP

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1472406/tlv2548-ep-tlv2548ipwr

器件型号:TLV2548-EVM EP
主题中讨论的其他器件: TLV2548

工具与软件:

大家好!

TLV2548与 EP 之间有何差异? 具体的订购代码为 TLV2548IPWR 和 TLV2548MPWREP。

我已经知道温度不同、TLV2548IPWR 是-40 -85℃、TLV2548MPBREP 是-55 -125℃、物理参数有什么不同?

谢谢!

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:  

    在电气特征方面、零件几乎相同、不同的项目 如下:

    • 更高质量的键合线
    • 粗糙的引线框
    • 受控基线  
    • 一个组装/测试场所
    • 同一制造场所
    • 产品寿命延长
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性

    -Kyle