This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:如何读取+/-12V 和0-10V?

Guru**** 2924920 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8638, REF54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1473343/ads8638-how-to-read--12v-and-0-10v

器件型号:ADS8638
主题中讨论的其他器件: REF54

工具与软件:

您好!

我正在使用具有3V 外部基准电压的 ADS8638来读取+/-12V、一切都顺利。 但是、现在我需要能够使用我的外部基准读取+/-12V 或0-10V、当我选择0-10V 范围时、我实际上拥有0-12V。 是否有软件解决方案可以读取+/-12v 或0-10V? 我在数据表中看到、 如果我已经连接了一个外部基准、我将无法激活内部基准(读取0-10V)。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitea:

    您是否反对使用两个基准-一个在2.5下、另一个在3.0下?  REF54系列器件具有一个使能引脚、因此您可以通过软件通过 GPIO 引脚切换一个引脚。  将3.0V 基准用于 ADS8638的0-10V 输入没有什么问题、您就不会命中0xFFF 代码。  您的10V 输入将最高约等于代码3413 (0xD55十六进制)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、


    感谢您的快速回答、我想做的是您的提议、但我想确保没有其他方法只是使用 ADS8638寄存器、因为这样不会使我的设计复杂化。

    我将按照您的建议执行。

    谢谢你