This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:GBTCLK1_FMC_p/n 无输出

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10EVM, TSW14J59EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1473252/dac39rf10evm-no-output-from-gbtclk1_fmc_p-n

器件型号:DAC39RF10EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J59EVM

工具与软件:

您好!

我们使用以下配置连接了 DAC39RF10EVM 和 TSW14J59:

  • 时钟: EXT→DACCLK | LMX/LMK→FPGA
  • CLK: 5GHz
  • JMODE: 10.
  • 编码: 64b66b
  • 通道配置: 16个通道、包含2个流

我们所面临的问题就是这一点 GBTCLK1_FMC_p/n 不输出任何信号 . 我们探测了 C90和 C91 以验证、但似乎不存在信号。

另一方面、 GBTCLK0_FMC_p/n、FPGA_CORECLK_p/n 和 FPGA_SYSREF_p/n 正确输出信号。 我们还尝试了配置其他使用16个通道的 JMODE、但结果保持不变。 此外、即使我们从 GUI 配置 SPI 设置而不连接到 TSW14J59、问题仍然存在。

您以前是否遇到过类似问题? 如果能提供任何指导、将不胜感激。

此致、

可能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、泰贝、

    这就是预期用途- GUI 不会将 GBTCLK1输出配置为启用。 这是因为 TSW14J59EVM 具有1:8缓冲器、它将 DAC EVM 的 GBTCLK0输出复制到其 MGTREFCLK0基准输入上 FPGA 的所有四通道中。 打开 GBTCLK1意味着电路板上的功耗增加、并且虚假泄漏至任何其他信号。  

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    感谢您的及时响应。 将寄存器0x12F 从0x50更改为0x51后、现在正在输出 BGTCLK1_FMC。 感谢你的帮助。

    此致、

    可能