This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:ADS1220EVM (使用 Arduino)。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220EVM, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1472439/ads1220evm-ads1220evm-using-arduino

器件型号:ADS1220EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADS1220

工具与软件:

我尝试使用 Arduino 连接 ADS1220EVM。 我从连接器 JAC 获取了引脚并短接了 JP5、仍然未检测到器件。 我对 EVM 做了任何其他更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    我明天会回到你身边。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjin:  

    您是否尝试在没有板载控制器和自己的 Arduino 的情况下、在 EVM 上使用 ADS1220?

    如果是这样、并非所有 ADC SPI 连接都连接到 JAC 连接器、其中一些连接到 JDB 连接器、您可以查看 EVM 用户指南末尾的 EVM 原理图以查看这些连接的布线位置。

    要断开 EVM 上的微控制器电源、可以卸载跳线 JP8并通过 JAC 和 JDB 连接器或通过测试点(TP1-TP5)访问 ADC 上的这些引脚。

    此致、

    天使  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经连接了 JAC 和 JDB。 如果我移除 JP8、ADC DVDD 的3.3V 电源将断开、因此我需要在外部提供它。 然后、ADC 的这个外部电源将再次为微控制器供电。 这是基于原理图的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    EVM 用户指南的第5节详细介绍了如何将 ADS1220 EVM 与外部控制器搭配使用。 使用外部控制器时可以为板载微控制器上电、必须将 JP5引脚短接以禁用板载控制器和 ADS1220之间的通信、然后可以使用 JAC 和 JDB 连接器与 ADC 与外部控制器进行通信。

    此致、

    天使