This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M03-Q1:能否关闭主时钟、但仍能够通过 SPI 获得结果?

Guru**** 2502085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1473185/ads131m03-q1-could-i-switch-off-master-clock-but-still-being-capable-of-getting-result-via-spi

器件型号:ADS131M03-Q1

工具与软件:

想法是为进行转换提供确切数量的时钟、然后通过 SPI 获取结果。 有可能吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykhaylo Lodygin:

    您能介绍一下要在此处实现的过程吗? 我并不是真的关注您为什么要关闭 ADC 时钟、然后仍然期望 ADC 稍后向您提供数据("稍后"就实际时间而言意味着什么? 是否要持续采样并关闭采样之间的时钟? 随机读取数据、然后关闭时钟? 我们需要了解有关您要实现的目标以及原因的更多具体信息)

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的答复。
    我将要实现两倍-首先是减少 ADC 和 MCU 的功耗(MCU 将为 ADC 提供时钟)、仅在需要数据时对 ADC 提供时钟(通常不是最频繁的- 1ms 左右是最常见的、然后是数百毫秒的停机时间);其次-降低"数据就绪"信令(物理网或逻辑 SPI 交互)的需求 由于确定性 ADC 将在确切时钟数量后提供结果、并且我对其进行控制。 工作方式如下-在某种计算时刻、系统需要数据-它打开时钟-数据由 ADC 收集并锁存在其缓冲器中。 时钟禁用。 然后、不同的进程按照自己的计划通过 SPI 收集捕获的数据、而不打开时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykhaylo Lodygin:

    我明天会探讨这个问题、然后再与您联系

    我能够确认在没有时钟的情况下可以读取和写入寄存器、但我对读取数据有一些疑问

    另外、为什么不在关闭时钟/将 ADC 置于睡眠模式之前立即读取数据呢? 这对我来说没有什么意义、因为您以后需要读取数据。

    我同意、如果您只关心一次进行一个转换、可以使用 SYNC 引脚在已知时刻启动转换、然后等待 tSETTLE (+ MARGIN)时间来检索数据。 这样、您无需监控 DRDY 引脚

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、谢谢。

    关于采集结论后的即时阅读-嗯… 从技术上讲、您是对的、可以直接直接立即读取、但 a)继续计时会消耗电流(请记住、读取结果的过程比获取速度慢得多) b)与两个单独的过程相反、我必须将读取结果的代码添加到数据采集的实时过程中、这将增加复杂性、降低便携性并推动开发和维护的成本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykhaylo Lodygin:

    我们的设计团队告诉我、在 ADC 时钟缺失的情况下应该能够读取数据。 但是、他们提到时钟线路上的干扰关闭可能会导致数据损坏。 因此、不建议使用这种操作模式、因为这种模式不能确保数据有效。 当然、您可能会自担风险使用它

    我建议您在完成后立即读取数据、然后关闭 MCU 时钟并将 ADC 置于待机模式以节省功耗  

    -Bryan