This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:ADS1274EVM-PDK

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS1274, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1472835/ads1274-ads1274evm-pdk

器件型号:ADS1274
主题中讨论的其他器件:ADCPro、ADS1278、

工具与软件:

您好!

我使用的是 ADS1274EVM-PDK、但无法使其工作。

我已从本文中提供的链接 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1415314/ads1274-ads1274evm-pdk-datasheet?keyMatch=ads1274evm&tisearch=universal_search 下载了 ADCPro 和插件

但该插件适用于 ADS1278、而不是 ADS1274。 从何处可以获取 ADS1274EVM-PDK 插件?

我尝试使用 ADS1278插件、但在安装第二个/插件驱动程序(libusb-win32器件)后、我在 ADCPro 上收到以下消息:

我在 Windows 11和 Windows 7上尝试过,并得到相同的行为。

什么地方 出错了? 提前感谢。

此致、

Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    ADS1274EVM-PDK 需要不同的插件。   

    通过此链接可找到 ADS1274插件: ADS1274EVM-PDK-SW

    此外、由于不再提供此 EVM、您可以在此处下载用户指南:

    e2e.ti.com/.../0385.sbau197a.pdf

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我使用了  ADS1274插件、它运行正常。

    非常感谢!

    此致、

    Alejandro